TraceParts
   
Nutzungsbedingungen
Bei Nutzung der Website von TraceParts erklärt sich der Nutzer automatisch mit folgenden Nutzungsbedingungen einverstanden:

1. Serviceumfang:

(1) Die TraceParts GmbH, Fuggerstr. 9 A, 92224 Amberg (nachfolgend "TraceParts") stellt dem Nutzer unentgeltlich die Möglichkeit zur Verfügung, die Website "www.TraceParts.de" zu nutzen.

(2) Nutzung im Sinne dieser Nutzungsbedingungen ist der Aufruf der Website, der Gebrauch der Website, das Uploaden oder Downloaden von Daten, Informationen oder Programmen, und die sonstige Inanspruchnahme der Daten, Programme, Software, Produkte und Services von TraceParts (nachfolgend "Nutzung" genannt).
Sämtliche Dienste dieser Website werden für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zur Verfügung gestellt.

(3) Ausdrücklich untersagt ist eine kommerzielle Nutzung der Website im Sinne einer
- Vervielfältigung, Verwendung, Weitergabe, Verbreitung oder sonstige Nutzung der Daten, Programme, Software, Produkte und Services;

- Steigerung des Traffics auf der Website des Nutzers (z.B. Verkauf von Werbung);

- Verwendung des TraceParts-Logos auf einer kostenpflichtigen Website.
Die kommerzielle Nutzung ist nur gestattet, wenn TraceParts ausdrücklich schriftlich eingewilligt hat.

(4) Die in Gesprächsforen und anderen interaktiven Bereichen dieser Website gespeicherten Äußerungen geben ausschließlich die Meinung und Ansicht des jeweiligen Verfassers wieder, nicht unbedingt die Meinung von TraceParts.

(5) TraceParts behält sich vor, sämtliche Inhalte, Darstellungen, Programme, Produkte und Daten dieser Website jederzeit und ohne Vorankündigung zu ergänzen, zu ändern oder zu löschen.

2. Pflichten des Nutzers:


(1) Der Nutzer verpflichtet sich, die Website nur zu den vorgesehenen Zwecken zu verwenden und insbesondere die Sicherheitsvorkehrungen der Website nicht zu umgehen oder sonst in die Datenbanken unerlaubt einzudringen (z.B. Cracking oder Hacking).
Des weiteren verpflichtet sich der Nutzer, keine bulkmail, keine politischen Traktate, keine Kettenbriefe zu versenden. Im Rahmen der Nutzung wird der Nutzer keine Rechte Dritter verletzen oder Dritte beleidigen, ebenso wie Inhalte verwenden, die illegal, pornographisch oder für Minderjährige ungeeignet sind.

(2) Der Nutzer verpflichtet sich, gegen Viren, Würmer und Trojanische Pferde, allgemein übliche Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.

(3) Feedbacks, Kommentare, Rückmeldungen, Hinweise, sonstiges Material und Daten, die der Nutzer an TraceParts übermittelt, werden als nichtvertraulich eingestuft, es sei denn, sie werden als solche eingestuft.
Durch die Übermittlung erklärt sich der Nutzer damit einverstanden, dass alle weltweiten Nutzungsrechte an dem übermittelten Material uneingeschränkt auf TraceParts übergehen.

(4) Der Nutzer verpflichtet sich, Hinweise auf eine rechtsmissbräuchliche Nutzung unverzüglich TraceParts mitzuteilen.

3. Schutzrechte:

(1) Copyright-Informationen:
Das Copyright dieser Website liegt ausschließlich bei TraceParts
(Copyright © 2006 - all rights reserved).
Mit der Erlaubnis zur nicht-kommerziellen Nutzung ist keinerlei Über-tragung von Lizenzrechten oder sonstigen Rechten an TraceParts-Trademarks, Copyrights oder sonstigem geistigen Eigentum von TraceParts verbunden.

(2) Trademark-Informationen:
"TraceParts" ist ein Markenname und Warenzeichen.
Das gleiche gilt für sonstige TraceParts-Produkte, Services, Slogans oder Logos.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. auf der TraceParts-Website dient nur dem Zweck der Identifikation und berechtigt nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Markenschutzgesetzgebung als frei zu betrachten wären und von jedermann benutzt werden dürften.

(3) Für die TraceParts-Website ist ein Patentantrag gestellt ("patent pending").

4. Datenschutz:

(1) Der Nutzer ist damit einverstanden, dass sämtliche von ihm eingegebenen Daten im Rahmen der Vertragsdurchführung gespeichert, und verarbeitet werden.

(2) Die Daten werden entsprechend den Gesetzesvorschriften vertraulich behandelt. Die Hersteller von Bauteilen erhalten ausschließlich Daten der Nutzer, die Bauteile des entsprechenden Herstellers downloaden.

(3) Der Nutzer kann sein Einverständnis gemäß den Absätzen 1 und 2 jederzeit durch schriftliche Erklärung gegenüber TraceParts widerrufen.

(4) Dem Nutzer ist bekannt, dass die Datensicherheit im Internet nach derzeitigem Stand der Technik nicht gewährleistet werden kann.
Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, dass TraceParts E-Mails unverschlüsselt versendet. Dies gilt insbesondere auch für E-Mails, die persönliche Daten des Nutzers enthalten.
 




5. Gewährleistung:


(1) TraceParts erbringt die vertraglichen Leistungen nach dem derzeit aktuellen Stand der Technik. Eine Gewährleistung für jederzeitige Erreichbarkeit der Website kann wegen der besonderen technischen Verhältnisse des Internets nicht übernommen werden.

(2) TraceParts übernimmt keine Gewähr für Unwägbarkeiten, technische Fehler und mögliche Überlastungen im Zusammenhang mit dem Medium Internet, sofern die Ursache der Fehler außerhalb der Einflussphäre von TraceParts liegt.

6. Haftungsbeschränkung:

(1) TraceParts haftet nur, wenn TraceParts eine wesentliche Vertragspflicht verletzt hat oder wenn der Schaden auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit von TraceParts zurückzuführen ist.

(2) Haftet TraceParts wegen schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, ohne dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt, so ist der Umfang des Schadensersatzes auf den vertragstypisch vorhersehbaren Schaden beschränkt.
Außerdem haftet TraceParts in diesem Fall nicht für entgangenen Gewinn, mittelbare Schäden oder Mangelfolgeschäden.

(3) Die Haftungsbeschränkung der Absätze 1 und 2 gilt in gleicher Weise, soweit TraceParts Erfüllungsgehilfen einsetzt.

(4) Die Haftungsbeschränkung der Absätze 1 bis 3 gilt für vertragliche und außervertragliche Ansprüche.

(5) Eine Haftung für Personenschäden, wegen zugesicherten Eigenschaften oder aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften (z.B. Produkthaftungsgesetz) bleibt unberührt.

7. Links zu fremden Websites:

Diese Website enthält direkte oder indirekte Verweise (Hyperlinks bzw. Links) auf fremde Websites, Homepages oder Internetadressen (nachfolgend nur "fremde Websites").
TraceParts stellt diese Links lediglich als Service zur Verfügung. Für die jeweiligen Inhalte und Informationen dieser Websites sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber bzw. Anbieter verantwortlich.
Die Tatsache, dass ein Link zu einer Website besteht, bedeutet nicht, dass deren Inhalt von TraceParts gebilligt oder befürwortet wird.

8. Sonstiges:


(1) Die Vertragsbeziehung zwischen Nutzer und TraceParts unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

(2) Diese Nutzungsbedingungen stellen die vollständige Vereinbarung im Zusammenhang mit der Nutzung der Website dar. Abweichende AGB des Nutzers werden nicht Vertragsbestandteil.

(3) Erfüllungsort und Gerichtsstand für sämtliche aus dieser Vereinbarung entstehenden Rechte und Pflichten ist Amberg.

(4) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, oder sollte der Vertrag eine ausfüllungsbedürftige Lücke enthalten, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.
An die Stelle der unwirksamen Bestimmung oder der Lücke tritt eine dem wirtschaftlichen Zweck der Vereinbarung möglichst nahe kommende Regelung, die die Parteien vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit der Bestimmung gekannt hätten.

(5) Google Analytics:
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Googe Inc. („Google“) Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung diese Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server der Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.

Amberg, den 14.12.2005
TraceParts GmbH


top